This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:关于 AWR1843BOOST 上 SPI 芯片选择时序的问题

Guru**** 2812275 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617286/awr1843boost-question-about-spi-chip-select-timing-on-awr1843boost

器件型号: AWR1843BOOST
主题: AWR1843 中讨论的其他器件

我正在使用 AWR1843BOOST 板上的 SPI 外设、并对芯片选择 (CS) 时序有疑问。

 

我配置了时钟为 10kHz 的 SPI、并在单个事务中传输一个 24 位数据帧。 根据时钟速率和位计数、我期望 CS 在整个帧传输期间保持置为有效(低电平)约 2.4ms。

 

然而、使用示波器测量 CS 信号时、我观察到 CS 仅在大约 4µs 的时间内保持低电平(请参阅)、该时间远小于预期的 2.4ms。 该 观察结果表明 CS 可能在帧的整个 SPI 传输期间不会保持低电平。  

请您澄清一下:

 

*如何在 AWR1843 上的 SPI 传输中在内部处理 CS 断言时序;也就是说,如何配置 SPI 以确保它在整个帧时间内保持低电平

*是否保证 CS 在完整的多位传输持续时间内保持低电平

 

 

了解这种行为对于我的从设备至关重要、因为从设备需要 CS 在整个数据帧内保持低电平。

 

感谢您的支持。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:  

    很抱歉、我们的 E2E 系统更改了组织结构、因此这个问题丢失了。我联系了一位专家、请允许他们在几天内进行调查并做出相应的回复。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我仍在等待你的答复、因为我尚未收到任何答复