This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:入门

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619059/awr6843aopevm-getting-started

器件型号: AWR6843AOPEVM

大家好、我刚刚购买了 AWR6843AOPEVM、我想知道是否有快速入门指南或一些示例可用于快速初步评估设备。 或者、如果您可以帮助我如何启动该产品并在设置中更改参数、请联系我们。  

目前、我对产品页面 www.ti.com/.../spruj05.pdf 上的快速入门指南 以及本快速入门指南中的二维码(用于演示和示例)没有太大了解。

 

此致  

Johan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johan、

    感谢您提出有关 AWR6843AOPEVM 入门的问题。 首先、 如果您尚未下载 MMWAVE-SDK、我建议下载该 SDK、因为它对软件评估和开发至关重要。  安装该软件包后、您可以导航至顶层软件包目录中的 docs 文件夹、打开 mmwave_sdk_user_guide.pdf、然后转到“入门“部分以了解如何运行毫米波演示。 本文档中也有大量其他有用信息、请随时浏览。

    或者、您也可以查看 Radar Toolbox 开箱即用用户指南 、该指南介绍了如何评估开箱即用演示/mmWave 演示以及如何从源代码构建和调试工程。 我还想指出的是、Radar Toolbox 是一个非常好的资源、不仅可以用于最终应用、还可以用于浏览文档和工具。

    希望这能为您提供一个更好的起点、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kristien、这非常有用、我们设法使 AWR6843AOPEVM 启动并运行、并提供用于 AWR6443AOP 的演示 GUI。 现在、我们想使用 GUI 不支持的参数(作为更高的帧速率)继续进行一些附加测试。 您能否就此提供指导、此外、我们希望捕获雷达输出并将其存储到 txt 文件或其他适当格式、以便进行测试后分析。 如果可以使用 Python 脚本或其他类似的编程语言(Java、C++或其他)来完成此操作、那将是一个不错的选择。  

    此致

    Johan