This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:评估压电特性

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, PGA460, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620184/tdc1000-evaluating-piezo-characteristics

器件型号: TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSS4470PGA460

我正在进行 500kHz 压电激励设计、并评估 TI 的超声波选项(例如 TDC1000、TUSS4470、PGA460 等)。 我的问题比评估驱动程序更笼统:

在选择驱动器之前、我需要了解压电换能器的灵敏度和所需的驱动强度。 为此、我需要一个阻抗匹配网络、以便驱动器能够向传感器高效供电。 但是、要设计匹配网络、我首先需要一个可用的压电模型、例如 van ***模型。

对于如何构建适合匹配网络设计的压电模型、您是否有任何指导或文档? 我所购买的换能器的数据表要么不包含必要的参数、要么提供的信息不正确、制造商无法提供帮助。

我知道高端阻抗分析仪(例如 HP 4294A)可以让表征变得简单、但我正在寻找有关低成本方法的实用指导。 是否有文档介绍了一种易于理解的方法来表征~500kHz 左右的压电阻抗并导出用于实现出色电力输送的匹配网络? 我已经观看了 超声波传感器调优(链接如下)、其中介绍了可能的 MATLAB 选项。 它还指出,直接驾驶不需要匹配网络,这是令我惊讶的。 根据我的理解、这是最大功率传输所必需的。