This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:通过 16MHz 外部时钟确认可用的 TX 频率范围

Guru**** 2812855 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620182/tdc1000-confirmation-of-available-tx-frequency-range-with-16-mhz-external-clock

器件型号: TDC1000

我们将 TDC1000 与应用于 fCLKIN 的外部 16MHz 时钟配合使用。

在这种情况下、我们是否可以使用 62.5kHz 至 8MHz 范围内的 TX 频率来实现正常运行?

当 fCLKIN 为 16MHz 时、此范围内是否存在任何功能或电气限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shugo、

    TDC1000 支持 31.25kHz 至 4MHz 的频率范围。  我们不提供频率高达 8MHz TX 的超声波器件。