请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMCS1107-Q1
您好的团队、
我们正在对三相电机应用中电流传感器反复出现的问题进行故障排除、因此需要您的专业知识。
问题摘要:
运行 1-2 小时后、C 相上的传感器持续丢失其输出信号。 5V 电源稳定、初级电流仅为 1A(完全在范围内)。 问题在多个电路板上是稳定且可重现的、尤其是在 C 相。并且、只有重新加电才能恢复输出。
因为所有三个相位 (A、B 和 C) 都使用相同的电路设计。 请帮助:
问题:
1.由于芯片没有故障闩锁,什么原因会导致这种“锁定“状态需要重启电源?
2.是否有特定的布局或 EMI 敏感性(例如 dv/dt 噪声)会触发特定阶段的内部保护或闩锁?
B&R
奇迹