This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:传感器认证符合 ASTM E1112 和 ISO 80601

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619000/tmp117-sensor-certification-meet-astm-e1112-and-iso-80601

器件型号: TMP117

在产品安全验证期间、测试机构请求传感器(关键组件列表)规范、合规标准和批准。  

根据 前四个月的链接发送请求,几乎两周内没有响应。 请处理该请求。 谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、

    我目前正在处理此申请。 一旦处理完毕、我会告诉您。

    此致、
    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、

    申请已得到处理、应在接下来的 24 小时内提供给您。

    此致、
    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gage、  

    感谢您的答复。 但是、状态保持不变。 请就下一步的步骤提出建议、因为测试机构正在等待认证实验室的传感器报告发出报告。 非常感谢您的及时答复。

    此致、
    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、

    我们接受了这一要求 我将研究为什么它没有经过,如果我们找不到解决方案,我可能需要直接通过电子邮件发送给你。

    如果您看到电子邮件已发送、请回复此主题。

    此致、
    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最后一封邮件发出后、申请文件已收到。 然而,它不能 回答测试机构要求通过认可的实验室提交验证测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、

    我相信你所要求的可能需要比我们愿意在公共论坛上提供更多的细节。 我将在 NIST 团队的电子邮件主题中向您介绍、了解我们如何为您提供所需的确切信息。

    此致、
    仪表