This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:BOOSTXL-PGA460 导出实时距离和时间信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618658/boostxl-pga460-boostxl-pga460-exporting-live-distance-and-time-information

器件型号: BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: Energia

我正在尝试根据超声波传感器信息创建我自己的 xy 声纳样式图。 将最好的实时数据导出到 txt 文件或 UART 的最佳方式是什么? 我需要检测的距离和时间。 如果我不能做它的生活是有一种方式,不管怎么做,而不是生活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以先介绍 Energia 示例代码、该代码使用 UART 输出提供距离。  您还可以使用终端仿真应用程序为数据添加时间戳。  我在下面提供了开发指南和软件的链接。   

    https://www.ti.com/lit/an/slaa730a/slaa730a.pdf

    https://www.ti.com/tool/download/SLAC741 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    Energia 示例似乎是一个很好的解决方案、但在使其正常工作方面遇到了一些问题。 我下载了 Energia 并尝试为电路板编译示例代码、但我遇到了各种问题。 是否有有关如何设置此程序的说明或解决这些问题的方法? 是否有其他方法可以通过 UART 获取距离信息?