This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:AWR2E44PEVM:针对复位后不可见闪存的定制 SBL 支持

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622562/awr2e44pevm-awr2e44pevm-custom-sbl-support-for-flash-not-visible-after-reset

器件型号: AWR2E44PEVM

您好团队:

我们从引导加载程序触发一个软件复位、期望其行为类似于电源‑开启复位 (POR)。

为此、我们将按照以下引用实现在我们的自定义 Mcu_Perform 中调用 SSL.Reset ():

mcal/examples/mcu/mcuApp.c

但是、在软件复位后、我们会看到存储器中出现如下意外行为:

  • 映射到 0xC6000000 的外部闪存区域显示为所有 0x00 值。
  • 在该区域之后、R5F ROM 数据从 0x00000000 开始变得可见(起始数据字节格式:06 00 EA 06…… )。
  • MSS_L2 RAM 就会擦除该区域、这是预期结果。

注释

当我们对电路板进行物理上电‑次循环时(使用电源手动断电/上电):

  • RAM 按预期清除。
  • RBL 正确加载 SBL。
  • 外部闪存内容是可见的。

 

请您帮助澄清以下内容:

  1. Mcu_Perform 复位 () 是否执行全功率‑复位?
  2. ‑需要检查是否有任何 TI 特定的寄存器、以便了解软件复位后外部闪存不可见的原因?
  3. 是否需要执行任何其他初始化或配置步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此处关闭此支持请求并在现代摩比斯雷达论坛中提出相同问题。