Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWR6843
我叫 Jeong Yu-han、我正在使用 IWR6843 进行生物信号分析项目。 我们目前正在努力测量腕部或胸部的脉冲传播时间 (PPT)。
为了实现这一点、我们需要使用雷达相位数据精确地观察与心率相关的微位移。 我们希望获得有关哪种演示软件对于开发效率最高的技术建议。
我们目前正在审查以下内容:
生命体征演示:包括心率/呼吸提取算法、但需要验证原始数据(或高分辨率相位数据)的可访问性、以进行 PPT 计算。
高精度范围测量:专门用于微位移测量,但需要验证优化的生物信号滤波。
【问题】
为了可靠地捕捉胸部和手腕的脉冲峰值、最推荐使用工业工具箱中的哪种演示?
是否有关于设置 ADC 采样和帧配置以在 IWR6843 上实现低于 1ms 的时间分辨率以进行 PPT 计算的指南?
如果您有任何最适合将 FFT 后相位数据实时流式传输到外部器件 (PC/MCU) 以进行 PPT 测量的示例代码、请告诉我。
我期待着听取您的专家意见。 谢谢你。