This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:CAN&'查找低带宽二进制文件

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622785/iwr6843aopevm-can-t-find-low_bandwidth-binary

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOPEVM

您好、

我想   在 AWR6843AOPEVM 上运行楼宇占位检测。 我的目的是计算进出城市公共汽车的人数。  

文档中显示“使用此实验 的低带宽模式二进制文件和配置文件“、因此我跟踪了开销 3D 人员跟踪。 这里是低带宽二进制文件  <RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\source\ti\examples\people_tracking\
Overhead_3D_People_Tracking\prebuilt_binaries\low_bandwidth\default\overhead_3d_people_track_demo_low_bandwidth.bin 
不过、radar_toolbox_3_10_00_05 和 radar_toolbox_4_00_00_05 中只有默认的二进制文件而不是低带宽二进制文件。
在哪里可以找到这个二进制文件?

或者我应该使用默认的二进制文件和配置文件吗?

本主题是使用 IWR6843AOPEVM、因为有人告诉我。 我将使用 AWR6843AOPEVM。  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该配置已被弃用、您需要启动的所有配置都可以在 3D 人员跟踪中找到、或者在高架 3D 人员跟踪示例中的安装高架中找到。

    此致、

    Pedrorm