This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170D-Q1:申请 TMAG5170DA1EPWRQ1 的 FMEDA 表

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620174/tmag5170d-q1-request-fmeda-sheet-of-tmag5170da1epwrq1

器件型号: TMAG5170D-Q1

尊敬的 TI 专家:

您能否查看 TMAG5170DA1EPWRQ1 的 FMEDA 表?

我的客户需要基于 o SN29500 的时基故障率信息、但我在 TI.com 上找不到该信息。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您发布到传感器论坛!

    可在以下位置申请该器件的功能安全文档(包括 FMEDA): https://www.ti.com/drr/opn/TMAG5170D-Q1-FS

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的支持。

    我提出了申请并最终下载了文档、但只有基于 ISO 26262 的时基故障率。

    您能再次查看一下我可以得到基于 SN29500 的时基故障率吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    功能安全摘要第 2.1 节的最后一段说明了 TI 不使用 SN29500 的原因。  

    此致、

    ~Alicia