This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:OPT3006 电流消耗过多

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622584/opt3006-opt3006-excess-current-draw

器件型号: OPT3006

早上好、  
 
我可能想到的是、我们在组装上的 OPT3006 时遇到了一个问题。 从 I²C 和检测的角度来看,该器件按预期运行 — 它可以通过 Δ T 进行正确通信并检测照度级别变化。
但是、我们发现电流消耗会意外增加。 具体而言、装配体正在绘制附加的 1–30µA 这会导致它们在生产过程中无法通过电流消耗测试。
此时、我们希望更好地了解导致电流消耗增加的潜在原因、以及是否存在可能导致该问题的已知行为或故障模式。
您能否就以下方面提供指导或建议?
  • 任何可能导致间歇或过大电流消耗的已知情况
  • 建议的调试步骤或测量技术来找出原因
  • 您是否看到其他客户的类似报告
非常感谢您提供的任何帮助或文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    我不知道此器件的过流行为示例。  

    您能分享一下您当前的测试程序((如何探测电流,测试条件(曝光,温度))图片吗

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn