This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:高架人员跟踪迁移到 1843

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR1843AOPEVM, AWR1843, AWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618076/awr1843aopevm-overhead-people-tracking-migrate-to-1843

器件型号: AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843、MMWAVEICBOOST、 AWR6843AOPEVM

您好、

我正在为坐城市巴士的人设计一个设备。 总线内将有一个雷达、就在顶部的总线门前面。 雷达会统计进出总线的人数。   为此、我想实施楼宇占位检测。  

我现在有一个 AWR1843AOPEVM、我想通过此演示。 我搜索了 e2e、找到了一些有关迁移的主题 3D 人员计数演示  和  高架 3D 人员跟踪  但是、对于 AWR1843、我无法设法运行它。 当我尝试在工业可视化工具上发送配置时、给出以下错误:

错误[gui_parser.py:79]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时错误[gui_parser.py:80]请确保设备处于正确模式、并且您发送的 cfg 有效。

我遵循了以下主题:

AWR1843AOPEVM 上的人数统计演示

AWR1843AOP 上的 3D 人员计数演示

高架人员计数演示



您能指导我完成这个操作吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在查看您的查询、请给我们一些时间回复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您收到的错误意味着传感器无法开始发出线性调频脉冲。 这可能是由于多种原因造成的、例如 与时序和存储器使用相关的线性调频脉冲参数不良以及后处理参数。 您是否已确保可以在.cfg 上执行您的配置参数? 在调试模式下运行应用程序时是否打印出错误? 发送配置后、几乎肯定会发生这种情况。 AWR1843AOPEVM 需要 XDS110 接口以在调试模式下运行示例演示、因此、如果您没有 MMWAVEICBOOST EVM、则需要一个 MMWAVEICBOOST EVM。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ μ s、
    现在是 AWR6843AOPEVM。 我们可以解决此问题。

    谢谢你。