This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何以编程方式在不使用 MMWAVEICBOOST 的情况下复位 IWR6843ISK?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620906/iwr6843isk-how-to-programmatically-reset-iwr6843isk-without-mmwaveicboost

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好、

是否有任何方法可以使用软件命令以编程方式复位 IWR6843ISK 电路板、而无需 MMWAVEICBOOST 电路板? 如果是、您能否提供指导?

谢谢、

Shambhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shambhavi、

    很抱歉耽误响应。 我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间回复您。

    谢谢、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shambhavi、

    如果没有 MMWAVEICBOOST 电路板、则无法在 IWR6843ISK 电路板上进行软件复位。 如果器件的 NRST 连接到 FTDI 的其中一个端口、唯一方法是使用 FTDI 将 NRST(复位)置为有效。    

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam