This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:检测距离铝目标和传感器时、该值会缓慢增大或减小

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619455/ldc1614evm-the-value-will-increase-or-decrease-slowly-when-detecting-distance-aluminium-target-and-sensor

器件型号: LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614

尊敬的 TI 工程师:

 我们在检测传感器和目标铝之间的距离时应用了 LDC1614EVM。 我们发现 LDC1614EVM 中的值存在问题。

image.pngimage.png

 我们把铝板放在线圈传感器上,我们从 LDC1614EVM 读取传感器,我们发现用于检测铝的线圈传感器的值会在传感器和铝不移动时随机变化。  

 有时读数会不断缓慢地增大或减小。 并且读数不会返回到初始情况。 请参阅图表。

 请您就如何发生这种情况以及我们如何解决这一问题提供一些建议。

                                                              感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    出现此更改的原因是该器件的分辨率所致。 每当使用转换器时、都会有一定程度的噪声。 LDC1614 提供 28 位测量分辨率、允许细节级别注意到该噪声(尽管该噪声在容差范围内)。 这些读数的变化不到 1%、但由于器件的高精度特性、这些读数似乎会迅速变化。 如果您担心精度、我建议对这些测量值求平均值。  

    此致、

    阿曼达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda:

     感谢您的答复!  我有一个 关于 温度和精度之间的关系的问题.

    我们使用两个线圈来测量 Aluminion 板和线圈之间的距离。 一个线圈作为测量,另一个线圈作为反射线圈,以减少 环境的影响。   

    但反射线圈和测试线圈之间的温度不同,差异是关于 5°C。 温度是否会影响线圈?  如果是、精度将如何变化?  

    感谢您的友好回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我必须就此与我的团队核实。 我很快就会回来。

    此致、

    阿曼达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    简单的答案是是肯定的、它会影响精度。 IC 的精度不会受到影响、但线圈的精度会受到影响。 我无法提供准确的幅度、因为它取决于您的系统。 如果您想知道此差异的幅度、我建议在具有最小温差的线圈中进行测量、并将结果与具有 5°C 差异的线圈进行比较。  

    此致、

    阿曼达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda:

     明白。 感谢您的答复!

       好极了

    Owen