This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:适用于 IWR6843AOPEVM 的开箱即用演示源代码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621098/iwr6843aopevm-out-of-box-demo-source-code-for-iwr6843aopevm

器件型号: IWR6843AOPEVM

您好:

我正在使用 IWR6843AOPEVM 继续讨论。 我想知道此模块的开箱即用 (OOB) 演示的源代码的确切位置。

目前、我安装了以下软件:

  • 毫米波 SDK 3.6

  • Radar Toolbox 3.20

在毫米波 SDK 目录中:

  /ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw

我可以看到演示源文件和二进制文件。 不过、二进制文件的名称如下:

  xwr68xx_mmw_demo.bin

由于它没有明确提到 AOP、我想确认此二进制文件是否支持 IWR6843AOPEVM 电路板。

在 Radar Toolbox 目录中:

 /radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/prebuilt_binaries Out_Of_Box_Demo

我看到一个名为:

   Out_of_Box_6843_AOP bin

我的问题是:

  1. 从哪个源代码out_of_box_6843_aop.bin生成?

  2. 毫米波 SDK 中的 OOB 演示与 Radar Toolbox 中的 OOB 演示之间是否存在差异?

  3. 我应该将哪些预构建的 OOB 二进制文件用于 IWR6843AOPEVM 模块?

  4. 此电路板的 OOB 演示的正确源代码在哪里?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

     毫米波 SDK 用户指南位于 SDK 中的以下位置:
    mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide

    在本文档第 8 页、

    1.您可以在以下位置看到 xWR6843AOP 器件的 OOB 演示源:
    mmwave_sdk\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw

    2、二进制文件名是: xwr64xxAOP_mmw_demo.bin

    您可以将此源代码和二进制文件用于 IWR6843AOPEVM 的 OOB 演示。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    我在毫米波 SDK 中看到有两个目录

    在毫米波 SDK 中、我看到两个目录:xwr68xxxwr64xx。 请参阅的 SDK 用户指南 iwr6843AOPEVM 、要使用的源代码在中xwr64xx。 我想了解为什么xwr64xx使用而不是xwr68xx、即使我的雷达 (6843AoP EVM) 属于 68xx 系列也是如此。 此信息是否正确?

    此外、我注意到该xwr68xx目录包含单独的 MSS 和 DSS 工程xwr64xx、但没有。 您能澄清一下这一区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muhammad、

    天线方向图对于演示应用非常重要。 此“AOP"二“二进制文件考虑了在 AOP 器件的 SOC 封装上蚀刻的 4 Rx - 3 Tx 天线方向图。 因此、它还 用于 6843AoP 器件。

    有这种影响 不会 使用专用的板载 DSP(存在于 6843 中、但不存在于 6443 中)、它可以在 6443AOP 和 6843AoP 器件上工作。

    这也是您在 xwr64xx 文件夹中未看到 DSS 工程的原因。 (由于未使用 DSP)

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam