Other Parts Discussed in Thread: PGA900, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: PGA900
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
我尝试将固件刷新到 PGA900/970、但收到数据验证错误。 我已经验证了我的硬件连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看此主题中的信息、了解 如何使用 Uniflash:【常见问题解答】PGA900:如何将固件刷写到 PGA900?
当 Uniflash 或 CCS 无法将映像加载到 PGA 时、会出现数据验证错误。
如果您要创建自己的目标配置文件、请确保设置与以下匹配:

此外、.gel 文件路径需要在.ccxml 文件(目标配置文件)和 PGA900 .xml 文件中进行匹配:

打开 Uniflash 时、将选择刚修改的.ccxml 文件: