This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:iwrl6432aopevm 是否已停产? DigiKey 显示其已停产

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624206/iwrl6432aopevm-is-the-iwrl6432aopevm-obsolte-digikey-shows-it-as-obsolte

器件型号: IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

在承诺使用 AOP SOC 之前、我想使用 IWRL6432aopevm 进行一些评估。 DigiKey 显示此 EVM 现已停产? 是这样吗? 此外、这是否意味着 IWRL6432 也已过时? 我觉得很难相信、但由于 DK 显示 EVM 已停产、因此我必须要问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您指出这一点。 这是一个错误、该 EVM 远远没有过时、甚至比 IWRL6432BOOSTEVM 还要新、您将看到该 EVM 列为正在供货。 欢迎随时从 TI store 订购。

    此致、

    Pedrorm