This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:TI-SDK 的单元测试报告

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622985/awr2944-unit-test-reports-for-ti-sdk

器件型号: AWR2944

TI 团队大家好、

我向您发送了有关与 TI SDK 模块(如 soc、SDL_DCC、SDL_STC 等)相关的单元测试报告的可用性问题

作为可追溯性映射的一部分,我们需要向 Magna 开发团队提供 UT 报告。

TI 现已提供这些模块、因此您能否将这些模块的 UT 报告分享? 或者、如果需要创建特定 TT、请告知我们。

我们使用的是 TI 控制器 AWR 2944 以及 SDK 04_07_01_01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivekanand、  

    我们将提供可供客户用于认证目的的 CSP(合规性支持包)。  

    关于单元测试、与专家讨论、将在 3 月 11 日或之前告知您。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivekanand、  

    TI SDK 是一种参考软件包、可帮助客户开始进行软件开发。 我们提供 OOB 演示和此软件包中的所有驱动程序、以帮助我们的所有用户。 此外、我们还为 SDK 中的每个模块/驱动程序提供示例、就像针对该特定模块/器件的单元测试一样。 我们通过这些示例生成的该测试的日志以及 API 详细信息会捕获在作为 SDK 软件包一部分共享的 SDK html 页面中。 (示例:readm_first_AWR294X.html)

    我们不会与客户共享任何测试报告、因为它只是一个参考软件、而不是生产软件。  

    我们为 MCAL 和 SDL 软件包提供 CSP、因为它们是符合 FUSA 标准的软件包、可直接用于生产软件。  

    谢谢、

    Pradipta.