This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:关于为 IWRL6844 选择 1.8V 电源芯片的问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620303/iwrl6844-regarding-the-selection-of-a-1-8v-power-supply-chip-for-the-iwrl6844

器件型号: IWRL6844

您好、 专家:

我们有一个需要 IWRL6844 的新工程。 根据数据表、IWRL6844 1.8V 电源轨的最大峰值电流为 250mA。 因此、我们考虑使用 1.8V LDO 芯片、例如 TLV75518。 我们不确定这是否合适、因为我们的应用是一般工业应用、而不是汽车级应用。 我们非常感谢您的协助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在发布此帖子的 24 小时内回复您

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应该可以使用。 您计划如何提供 1.2V 电源?  

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们计划使用 TPS628503DRLR 或  TPS628503QDRLRQ1 实现 1.2V 电压、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    应该可以使用。

    此致

    Ankit