This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:IWRL6844:请求 IWRL6844 的 HFSS 仿真模型

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844, IWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616518/iwrl6844evm-iwrl6844-request-for-the-hfss-simulation-model-of-iwrl6844

器件型号: IWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6844

您好、专家:
我目前正在进行 IWRL6844 的天线仿真、我想验证与我的新工程的匹配情况。 为此、我想申请 IWRL6844EVM 的 HFSS 仿真模型。
我非常感谢你的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在发布此帖子后的 24 小时内做出回复。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有相关回复? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    我们无法通过 e2e 论坛分享 HFSS 模型。 为了共享 HFSS 模型、我们将制定适当的 NDA。 我将要求您联系销售、市场营销或当地现场应用工程师、以便通过邮件与我们联系。 我们需要查看 NDA、或者签署新的 NDA。

    此致

    Ankit