This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:有关提高高端角雷达最大速度的查询

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615146/awr2944evm-inquiry-regarding-increasing-maximum-velocity-for-high-end-corner-radar

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

您好、

请参阅  TIDUF01 参考设计高端角雷达示例的线性调频脉冲和帧配置按照以下规格定义:

  • 最大范围: 3m

  • 距离分辨率: 130 万

  • 最大速度: ±143 公里/小时

  • 速度分辨率: 0.37 公里/小时

对于我的特定用例、我想补充一下 最大速度超过 250 公里/小时

关于这项要求、我有以下问题:

  1. 是否可以应用 “扩展速度“ 高端角雷达设计的功能(通常用于工业交通监控示例)?

  2. 或者、我应该重点修改 线性调频脉冲和帧参数 来达到该速度范围? 如果是、我是否应该考虑任何建议的限制因素或权衡因素(例如,对范围或分辨率的影响)?

我期待您的技术指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是指其他演示应用中使用的中国剩余定理吗? 目前、我们尚未在 AWR2944 的 HECR 或 SDK 演示中实现速度扩展。 HECR 是一个参考应用程序、您应该能够根据您的要求对其进行修改。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。
     

    根据其他演示(如交通监控)中使用的代码、 “扩展速度“  范围 `AoAProcDSP_dobplerCompensation` AoAProc DPU DopplerProc DPU 执行后。

    我已确认在其他演示中使用的代码、其中包括 “扩展速度“ 中已实现的功能 `ti/datapath/DPU/aoaproc` SDK 的末尾部分(尽管它是为 HWA 配置的)。

    如果我更换 `dPC_ObjDet_estimateXYZ`μ s 使用此 DPU 的 HECR 演示中的函数、是否可以应用 “扩展速度“ 该怎么办?

    我是否应该了解其他预防措施或限制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JinHYEONG LEE、

    我不认为这是直截了当的。 让我与团队核实并在下周初回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    是否对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我将需要更多时间来重新讨论这个问题。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有在 HECR 中实现中国余数定理的步骤。  请参阅现有的应用(如中距离雷达)  来扩展最大速度。

    此致、

    Samhitha