This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM50:LM50BIM3X/NOPB 传统和新

Guru**** 2811405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624410/lm50-lm50bim3x-nopb-legacy-and-new

部件号: LM50

您好团队:

如何区分用于 LM50BIM3X/NOPB 的旧版和新器件?

在数据表中、“LM50BIM3X/NOPB(旧芯片)从–25°C 运行到 100°C、而 LM50BIM3X/NOPB(新芯片)从–40°C 运行到 125°C。“ 限制。

 

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    您的器件所用的封装是否具有 CSO 代码? 旧器件的 CSO 将是 GF6 或 SHE、而新芯片将是 RFB(请参阅数据表中的表 4-3)。

    或者、您可以让我知道批号、我也可以手动为您检查。

    谢谢、

    Hypatia