This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:LM75BIMMX-3/NOPB &LM75AIMMX/NOPB- EOL 状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622972/lm75b-lm75bimmx-3-nopb-lm75aimmx-nopb--eol-status

器件型号: LM75B

我们已经确定了  替代件  LM75BIMMX-3/NOPB &LM75AIMMX/NOPB 这些引脚 形式拟合功能 (FFF)  替代器件  LM75BIMM-3/NOPB(数字温度传感器)。  
请 提供  产品生命周期 (EOL) 状态 这个新器件呢? 此外、如果有任何其他直接替代产品、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveebha、

    目前没有计划 EOL LM75B。 您可以考虑的另一款直接替代产品是 TMP1075 、它还具有更高的精度 (1C 与 2C) 和 NIST 可追溯性。  

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    感谢您的答复。

    请您向我提供定价详情。  

    项目:ves

    域:数据中心

    数量:5 公里和 10 公里

    此致、

    Praveebha.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveebha

    我将通过电子邮件与您联系。


    此致、

    哈利