This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:关于线性调频脉冲累积和放大器;速度分辨率(掺杂步骤)

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624420/iwrl6432boost-regarding-chirp-accumulation-velocity-resolution-dopplerstep

器件型号: IWRL6432BOOST

尊敬的支持团队:

浏览超链接的回复  

 IWRL6432BOOST:关于线性调频脉冲累积和速度分辨率(掺杂步骤)-传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛 

因此 、“由于线性调频脉冲窗口较长、Vmax 将减小、V 分辨率将提高(分辨率更精细)。 “  

但我无法意识到。 即使 在 ACC 之后、多普勒 FFT 的信标周期也是相同的。

例如,第一个 64 线性调频脉冲(每帧) 保存 到数据立方体中的某个距离库,然后第二个 64 线性调频脉冲添加到缓冲区(同一个数据立方体在某个距离库中,我猜 ,有一个缓冲区来求和),  然后处理 FFT。 请注意、FFT 周期(采样时间 TC)仍然是 64 个线性调频脉冲(不是 128)的时间。

所以 Vres = lamde/( 2*tc ), TC 是相同的, Vres 是相同的,无论 Acc 是什么。

我是对的吗?

   

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线性调频脉冲累积本身并不会改变多普勒步长、而是连续线性调频脉冲之间的时间。 当您使用线性调频脉冲累积功能时、您会增加连续线性调频脉冲之间的时间、这会改变 vel 参数。 如果从第一个线性调频脉冲的起始端到最后一个线性调频脉冲的时间相同、则速度分辨率不会改变、如果连续线性调频脉冲之间的时间没有改变、则最大速度不会改变。

    好极了

    Nate