This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:用于绝对标题测量的 TMAG5173-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624400/tmag5173-q1-tmag5173-q1-for-absolute-heading-measurement

器件型号: TMAG5173-Q1

您好 TI 专家

我正在为车辆平台开发 AHRS 系统、使用 IMU 和磁力计估算航向。

我目前正在评估 TMAG5173-Q1、并想了解它是否适用于检测 指南针/航向应用中的地球磁场。

由于传感器的测量范围为数十毫特斯拉、我想问:

  1. TMAG5173-Q1 能否可靠地检测和跟踪地球磁场以估算航向?

  2. 如果没有、您能否推荐更适合导航应用中地磁磁场测量的 TI 磁传感器?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    感谢您发布到传感器论坛!

    地球磁场的大小约为 25-65 UT。  该噪声的幅度与传感器的 RMS 噪声类似、因此不适用于地磁感应。

     遗憾的是、我们不提供任何地磁传感器。

    此致、

    ~Alicia