This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:IWRL6844EVM 在为 3D 人员跟踪示例发送新配置后挂起

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624509/iwrl6844evm-iwrl6844evm-hangs-after-sending-new-configuration-for-3d-people-tracking-example

器件型号: IWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!

我正在无线电工具箱中测试 3D 人员跟踪示例。 每当我使用工业可视化工具重置电路板并向其发送新配置时、电路板都将挂起、并且不会从数据 COM 端口接收到任何数据。 电路板将停止工作几个小时、并自行恢复。 当电路板挂起时、无法刷写新的应用映像或其他任何内容、uniflash 只是在打开 COM 端口时卡住。  

请提供帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请通过完全拔下再重新插入 USB 来复位电路板、从而进行下电上电。 在从功能模式进入刷写模式并尝试刷写新映像时、也应始终执行此操作。  刷写时、准备 Uniflash 的应用映像和设置、插入 EVM、并在上电后 15 秒内开始刷写、以避免 UART 超时。

    此致、

    Pedrorm