Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
器件型号: AWR2944
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
在使用汽车工具箱中适用于 AWR2944 的高端角雷达 (HECR) 实验室时、我在“chirp_design_HECR.h"中“中发现了一个宏前缀错误。
在第 217 行、代码定义了:#define HECR_RUN_TIME_PERIODY_CALIB 1U
但随后、预处理器会立即检查一个没有“HECR_"前“前缀的宏:#if RUN_TIME_PERIODY_CALIB #define HECR_RUN_TIME_CALIB_PEIRODICITY 2U #else #define HECR_RUN_TIME_CALIB_PEIRODICITY 0U #endif
由于“run_time_periodic_CALIB"未“未定义、因此预处理器将其评估为 0、即使用户打算启用定期校准、也会静默禁用该校准(将其设置为 0U)。 在#if 条件中添加“HECR_"前“前缀可以解决问题。
我只想报告此情况、以便在下一个汽车工具箱版本中对其进行修补。 谢谢!
此致、
Danilo