This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944 DSS GPIO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624009/awr2944-awr2944-dss-gpio

器件型号: AWR2944
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我已经在电路板上添加了一个外部 PA(功率放大器)。 我想通过来自 DSS(DSP 子系统)的 GPIO 来控制此 PA。 但我发现无法在 SysConfig 中添加/配置 DSS GPIO。 如何解决此问题? 如果无法实现这一点、MSS(MCU 子系统)如何检测帧的开始和结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有名为 DSS_GPIO 的信号。 请查看数据表和原理图以查找正确的信号名称和适当的引脚。

    此致、

    Samhitha