Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA, BOOSTXL-PGA460
器件型号: BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: PGA460、 ENERGIA、
我已经尝试使用 Energia 程序通过 UART 获取距离信息、但无论我尝试在终端中使用什么设置或设置、通过 EEPROM 保存 PGA460 Q1 EVM、我都会一直收到“无对象...“。 这是 Energia 计划中的已知问题吗? 是否存在未正确设置的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA, BOOSTXL-PGA460
器件型号: BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: PGA460、 ENERGIA、
我已经尝试使用 Energia 程序通过 UART 获取距离信息、但无论我尝试在终端中使用什么设置或设置、通过 EEPROM 保存 PGA460 Q1 EVM、我都会一直收到“无对象...“。 这是 Energia 计划中的已知问题吗? 是否存在未正确设置的问题?
尊敬的 Alexander:
您是使用 PGA460 EVM 电路板还是使用自己的硬件?
您使用的是什么传感器? 您的目标对象是多少?距离是多少?
您可能还需要使用 EVM 固件刷写电路板、以便可以使用 GUI 进行测试。 请参阅以下用户指南的第 3.2 节。
我正在使用 BOOSTXL-PGA460 EVM 板和 MA40H1S-R 换能器。 我可以在不同距离看到不同类型的物体、在 GUI 中从距离传感器 3 英尺到 17 英尺的距离范围内进行测试。 在过去的几周中、我已经测试并配置了良好的设置来执行此操作、因此我想通过 UART 流式传输可以在 GUI 中看到的距离信息。 使用 Energia 程序、我尝试了在 COM 终端中使用不同的设置、EEPROM 值和 Energia 头文件中的硬编码值、但仍然看到“No object...“ 不管怎么说。
BOOSTXL-PGA460:无法使 Energia “GetDistance"显示“显示与 GUI 相同的距离值 此主题帮助解决了我的问题。 看起来需要更改 PGA460_USSC.cpp 文件中的值。