This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5134:TMAG5134 系列的规格和购买信息

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620705/tmag5134-specifications-and-purchasing-information-for-the-tmag5134-series

器件型号: TMAG5134

我们已收到客户关于 TMAG5134 系列的咨询。 虽然目录中没有所需的逻辑、但 TI 已确认它们可以包含该逻辑。

您能否确认以下几点?

 

TMAG5134***

 

BOP(磁通灵敏度)

 D/E/F/G *由于 90°的检测角度与先前的模型不同,如果已经证实

 也是可以接受的。

 

输出配置 — 这很重要。

 全极、高电平有效、推挽

采样率:直接影响电流消耗、因此属于以下情况之一:A/B/C

 

请确认是否有符合这些规格的产品可供购买、以及单价和交货时间。

此外、我们还收到了一位客户通过网络会议请求支持的请求。 这是可能的吗?

※客户请求日语版支持。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Branch、

    感谢您发布到传感器论坛!

    我需要检查这些变体的状态、以了解我是否可以提供时间表。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、アリシア μ s

    メッセージをありがとうございます。μ s

    ご不便をおかけしますが、ご確認をお願いいたします。μ s

    少なくとも、購入可能か、見積もりを取得できるかを知りたいです。μ s

    よろしくお願いします、μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Branch、

    我将您的回答通过翻译工具发送、因此我希望我能正确回答您的问题。 如果我错过了一些内容、请告诉我。

    截至目前、所请求的型号目前不可购买。  您是否知道此项目的预期数量(例如,您预计每年需要多少件商品)?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia

    每年所需经费估计为 12 万桶。

    似乎当客户询问您的公司时、您回答说您可以容纳他们。
    即使是自定义项目、也不可能容纳它们吗?

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、但请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Branch、

    我们是否可以适应将取决于您的客户的时间表。 您是否知道他们何时首次需要样片以及何时需要发布所申请的型号? 此外、您是否愿意分享有问题的客户是谁?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Branch、

    另外、我们还需要知道客户想要采用哪种封装 (DBV 或 ZFC)?

    此致、

    ~Alicia