This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214-Q1:不同温度周期下的不可重复结果

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214-Q1, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620647/fdc2214-q1-non-repeatable-results-over-temperature-cycles

器件型号: FDC2214-Q1
主题中讨论的其他器件: FDC2214

我们使用 FDC2214-Q1 电容测量系统获得的结果并不一致。 我们使用一个由四个组件组成的简单系统:
 
  • 稳定的 3.30V 电源(确认可以忽略不计的漂移,纹波和共模噪声)
  • 外部 25MHz 时钟(温度补偿和低抖动)
  • FDC2214-Q1
  • 包含 C0G 1 类陶瓷电容器和低变化铁氧体基电感器的 LC 谐振回路。
 
在测试中、我们一直在断开感应机制、仅评估 FDC 在–40°C 至 60°C 的周期性温度范围内检测 LC 震荡电路产生的原始计数值。 我们观察到随着温度变化(这是由于各种元件的温度系数所致)、输出计数会发生相当大的变化、但我们也看到、在不同周期之间、相同温度下的原始计数值会出现明显漂移。 这些数据显示在随附的图中—例如,注意围绕 6.70 和 6.95 的计数值(垂直轴)的“平台“水平:在第一个和第二个温度周期之间,这些水平差异很大,意味着结果不可重复。

 
我们需要了解这种温漂在每个温度周期的来源。 有人能评论 FDC2214 在温度循环时产生的结果的可重复性吗? 我们怀疑其中一些漂移可能由电感器引起、但也无法排除 FDC 的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    温度变化对电容电极的影响比对芯片的影响更大。 我们将在实验室中对此进行研究、并将在下周初与您联系、提供我们的调查结果。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    我们正在积极研究、但在此期间、请您向我提供更多信息。

    1. 您能提供您的寄存器配置吗?
    2. 您能否请检查 IDRIVE 是否设置在 1.2V 至 1.8V 之间(尽可能接近 1.8V 而没有削波)。 这可能会导致不稳定、进而影响温度漂移。 如需更多信息、请参阅 数据表中的第 7.3.4 节 以及 此处链接的以下应用手册

    谢谢您、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    感谢您提供此信息。 您是否能够增大 IDRIVE 以在没有削波的情况下使其接近 1.8V?

    此致、

    Chase Girard