This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:支持 MIMO 模式和波束形成模式的高级帧配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624560/awr2944evm-advanced-frame-configuration-that-supports-mimo-mode-and-beamforming-mode

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

您好:

可以使用 TDM-MIMO 模式配置第一个子帧、使用波束形成模式配置下一子帧。 是否有一个支持这两种模式的软件示例。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以配置第一个子帧和下一个子帧(采用波束形成模式)

    是的、这是可能的。

    有一个支持这两种模式的软件示例。

    不、我们没有这样的示例。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在一个子帧中执行波束控制来扫描长‑距离区域、在下一个子帧中使用 MIMO 模式以更高的角分辨率进行短‑距离扫描。 原因是否简单、这种方法需要大量的处理和系统资源、从而使分离两种模式更加实用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AWR2944 中、我们有 DDM 链、可同时启用所有 Tx。 因此、您可以配置两个子帧、一个子帧用于近距离、一个子帧用于远距离(如果用例如此)。 您可以参阅 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html 文档以了解 DDM 处理链。

    您要实现哪些要求?  

    此致、

    Samhitha