This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:询问 FDC2114 与 FDC2214 和评估板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2114, FDC2214, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624690/fdc2214evm-inquiry-about-fdc2114-vs-fdc2214-and-evaluation-boards

器件型号: FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2114FDC2214、FDC1004、 FDC1004EVM

TI 团队大家好、

在当前的项目中、我们正在探索电容式感应解决方案、以检测工业热泵上结霜的形成。 在查看您的器件时、我们遇到了 FDC2114 和 FDC2214、希望了解这两款 IC 之间的差异。

此外、我们注意到这两种器件都有可用的评估板。 请说明以下几点:

  1. FDC2114 和 FDC2214 之间的主要差异是什么?

  2. 我们观察到评估板之间存在显著的价格差异。 由于存在这种差异、还包括哪些其他特性或组件?

  3. 两个评估板是否共用同一个硬件平台?

  4. 如果硬件相似、是否可以购买 FDC2114 评估板并将芯片替换为 FDC2214? 这种方法是否正常工作?

提前感谢您的支持。 我们感谢您提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravinth、

    感谢您在论坛上发帖。  我将在今天稍后时间回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、主要区别在于分辨率。  FDC2214 为 28 位、FDC2114 为 12 位、但采样速率更快。  请参阅以下数据表。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/fdc2114.pdf

    2.我相信两块电路板价格高的原因是我们一般不推荐这些用于新设计。  我推荐 FDC1004、它还包含一个有助于 EMC 的有源屏蔽驱动器。

    3.是的

    4.是的,这是可能的。  不过、我们推荐使用 FDC1004EVM。

    https://www.ti.com/tool/FDC1004EVM