This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:CANFD 滤波器配置为屏蔽模式。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623995/iwr1642-the-canfd-filter-is-configured-in-mask-mode

部件号: IWR1642

你(们)好

演示中的当前 CAN 滤波器均处于列表模式、只能接收已配置的 ID。 我的项目需要接收 CAN 总线上所有 ID 的所有数据、并且 CAN 总线上的数据 ID 不是固定的。 因此、我们需要将过滤器设置为掩码模式并接收所有消息。 您能告诉我如何对其进行配置吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们建议您使用 google 网站搜索有关此论坛的更多信息,如下所示:

    站点 e2e.ti.com 可以过滤掩码

    此外、我们器件上使用的 CAN IP 是标准配置。 您也可以搜索网络或使用其他 AI 工具搜索此信息。

    谢谢你
    Cesar