This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:与使用 AWRL6844 + DCA1000EVM 采集原始数据有关的问题

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, DCA1000EVM, IWRL6432, AWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624005/awrl6844evm-an-issue-regarding-the-acquisition-of-raw-data-with-awrl6844-dca1000evm

器件型号: AWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、AWRL6844、 IWRL6432

你好。  
使用 AWRL6844 + DCA1000EVM 采集原始数据时存在问题。  
我根据下面的手册尝试了原始数据流式传输、但 DCA1000EVM 没有响应。  
https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_3_10_00_05/hardware_docs/dca1000_perDevice/dca1000_mmwave_studio_xWRL6844.html

我根据 DCA1000EVM 手册遵循了所有指南。 例如、  
1.验证以太网电缆并验证以太网地址
2. WiFi 和防火墙关闭
DCA1000EVM 开关设置
4.施加 5V 电压并检查 LED 照明

但是、Ping 和 Wireshark 都无法确认数据包根本来自 DCA1000EVM。  

我想快速解决这个问题。  

1.我想知道是否应该更新 DCA1000EVM 上的固件以及如何更新。  
2.我想知道是否可以使用 6432 等 SPI_ADC_streaming 获取原始数据、在哪里可以查看该指南。  
除此之外、如果您能告诉我如何快速解决问题、我将不胜感激。  


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在 mmWave Studio 中发送输出记录、也向我们发送了设置图片。   以帮助我们了解您可能遇到的问题。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还找不到 AWRL6844 中的 SPI ADC 数据流式传输手册。

    我找到了一个 IWRL6432 指南、其中的标题步骤涉及 IWL6432 上的原始 ADC 数据流。
    当我继续使用 AWRL6844EVM 进行 SPI ADC 数据流式传输时、我想知道是否可以应用该指南。
    Raw-ADC-Data-Streaming-in-IWRL6432.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 连接似乎未成功。  您是否对静态 IP 进行了编程? 您还可以查看以下指南吗

     【常见问题解答】DCA1000EVM:支持、工具、调试等 

    请搜索“ 无法读取上述常见问题解答中的 FPGA 版本–5。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查看并告诉您。