This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:TX1 和 TX2 是否可以配置为同时发送?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624850/awrl1432boost-can-tx1-and-tx2-be-configured-to-transmit-simultaneously

器件型号: AWRL1432BOOST
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:

    

  在 AWRL1432 Level Sensing 工程中、TX1 和 TX2 是否可以配置为同时发送? 在我同时启用 TX1 和 TX2 后、雷达将停止工作/不运行。

BR、

liuwh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liuwh、

    由于液位感应是一种工业应用、我已经邀请了我们的一位工业团队专家进行评论。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下您的查询吗?

    根据我的理解、您尝试同时启用 2-TX 天线。 这项功能受到广泛支持。 但是、您需要相应地配置线性调频脉冲配置文件。

    您能否分享您的啁啾配置文件以及您收到的问题日志/错误声明?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Swarnendu、

         是、请帮助我检查我的配置有什么问题? 非常感谢!

    我想 同时使用 tx1 和 tx2 传输。 SDK 版本为 05.05.00.02。 工程名称是  

    High_Accurity_xwrl14xx。线性调频脉冲曲线如下所示:

    静态字符*radarCmdString[MAX_RADAR_CMD]={

    “信道配置 1 2 0“、

    “chirpComnCfg 8 0 0 0 1024 0 87 0“、

    “chirpTimingCfg 10 35 0 35 77“、

    “frameCfg 1 0 250 1 100.0 0“、

    “guiMonitor 2 1 0 0 0 0 0 0“、

    “zoomCfg 16384 1 3“、

    “sigProcChainCfg 32 2 1 0 4 0 15“、

    “CfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0 0.5 0 1 1 1“、

    “aoFovCfg –60 –40 40“、

    “rangeSelCfg 0.2 20.0“、

    “离合器拆卸 0“、

    “compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 “、“adcDataSource 0 C:/ti/mmwave_lp_sdk/examples/datapath/common/testBench/major_motion/adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin “、“adcLogging 0“、“lowPowerCfg 1“、

    “factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000“、

    “baudrate 1250000“、

    “sensorStart 0 0 0 0 0“、};

    BR、

    liuwh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、配置“channelCfg 1 2 0“实际上应为“channelCfg 1 3 0“。 我误发了错误的邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享配置。

    我在这里看到两个问题:

    chirpComnCfg 8 0 0 1024 0 87 0

    带下划线的字段应为 1 (=TDM MIMO) 或 4 (=BPM MIMO)。 对于多收发器系统、需要定义 MIMO 模式。 由于使用了一个 TX、因此设置为“无关“。

    frameCfg 1. 0 250 1 100.0

    带下划线的字段表明您使用的是单个线性调频脉冲。 考虑将其设为 2。

    有关更多信息、请参阅 SDK 下载文档中提供的调优指南。

    您还可以使用感应估算器: mmWaveSensing估算 器 来验证您的线性调频脉冲配置文件。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢