This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:询问有关汽车应用的 AWRL1432 功能和 AoP 替代方案的信息

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWR1843AOP, AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624527/awrl1432-inquiry-regarding-awrl1432-capabilities-and-aop-alternatives-for-automotive-applications

器件型号: AWRL1432
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP

TI 团队大家好、

我目前正在查看 AWRL1432 并希望验证我对其规范的理解。 您能否确认以下几点?

  1. 检测范围: 能否同时检测车内的物体和人类 20-30 米范围 使用标准天线配置?

  2. 静态物体检测: 我的理解是、AWRL1432 在内部处理静态/移动对象数据(通过 DSP/HWA)、因此主机 MCU 无需额外的重型算法即可通过 UART 接收处理后的数据。 这是正确的吗?

  3. 可配置性: 可通过完全配置频率线性调频脉冲和采样率等 CAN 参数 UART 命令 (使用 mmWave Link API 或类似工具)?

  4. 设计注意事项: 我知道 AWRL1432 需要小心谨慎 和热设计 而且它不是 AOP 模型。 您是否有推荐的特定设计指南或参考布局?

  5. AOP 可用性: 当前是 AWR1843AOP 唯一一款具有集成天线 (AoP) 且符合汽车标准 (AEC-Q100) 的毫米波传感器? 是否有任何针对 AWRL1432AOP 版本的计划?

最后、如果有任何其他有关 AWRL1432 在汽车环境中的性能的白皮书或技术参考手册、请分享它们。

感谢您的支持。
此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我已邀请我们的一位专家回答前三个问题。 请给他们一天或两天时间来提供答复。

    回答第 4 个和第 5 个问题。  

    4) 您可以查看 AWRL1432BOOST EVM 页面: AWRL1432BOOST 评估板|德州仪器 TI.com 、了解有关 AWRL1432 硬件建议的更多详细信息。 您还可以从 EVM 页面获取硬件设计检查清单。 其中将提供原理图和布局的设计指南。

    5) 目前没有计划推出 AWRL1432AOP 版本。 如果您正在寻找集成天线解决方案、则可以选择 AWRx84OP-器 件。

    此致、

    Sreedeep