This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:有关寄存器设置更改的信息

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624360/opt3001-q1-regarding-changes-of-register-settings

器件型号: OPT3001-Q1

您好支持团队、
将传感器配置为连续转换模式后、如果我们要更改寄存器设置、是否需要先停止(关断)传感器?

此致、

Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomita:  

    您无需关断传感器即可更改配置寄存器设置。 如果在转换过程中发生更改、测量将自动中止、并将启动具有新设置的新测量。

    谢谢、

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    感谢您的答复。

    我很高兴知道可以在 ALS 运行时更改设置。

    谢谢、

    Tomita