This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:方位角/仰角静态热图

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625504/iwr6843isk-azimuth-elevation-static-heatmap

部件号: IWR6843ISK

尊敬的专家:

是否可以从 IWR6843ISK 演示库中提取方位角和仰角数据? 在 ODS 模型上可以做到这一点、但 IWR6843ISK 似乎只有方位角/范围。

我知道 ISK 模型的仰角分辨率相对较差、但如果可能、我仍想使用它。  

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    如果编译 AOP 工程、但随后发送包含 ISK 天线几何结构的 ISK 线性调频脉冲配置、则可能能够实现。 可能需要根据工程中的宏进行一些微小的更改、但我不认为在为 AOP 实施仰角/范围时也限制了获取仰角/范围的能力。

    此致、

    Pedrorm