This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:动态线性调频脉冲配置未启用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620842/iwr6243-dynamic-chirp-config-not-enabling

部件号: IWR6243

我们正在执行两个级联的 iwr6243、并尝试激活动态线性调频脉冲设置。 根据文档、它应该在初始射频校准序列后激活。 但是、当我们更改动态线性调频脉冲控制(主要使用 AWR_INTERCHIRP_BLOCKOLS_SB)时、我们在使用频谱分析仪测量线性调频脉冲时没有看到任何影响。 我们特别感兴趣的是修改 TX_LO_CHAIN_TURN_ON_TIME 以处理线性调频脉冲之间的杂散发射。

任何建议都会很棒!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能共享当前配置吗? 此外、您能否在进行更改之前和之后分享频谱分析仪结果?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否开发了自己的软件? 如何配置动态线性调频脉冲设置?

    谢谢你

    Cesar