This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:连续校准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG6180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624956/tmag6180-q1-continuous-calibration

器件型号: TMAG6180-Q1

您好的团队、

我对数据表 5.6 磁特性中的角度性能规格有疑问。  

ANGERR_DYN_DE =连续校准(增益/偏移)时整个温度范围内的角度误差线性度  

这种“连续校准(增益/偏移)是否意味着器件内部“偏移补偿和自动 GaN 控制“? 或者、这是否意味着用户执行校准(7.1.3 传感器误差校准)?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-san、

    感谢您在 E2E 上联系我们。  连续校准由客户完成。  此校准的理念是、随着温度的变化、它们可以连续跟踪正弦和余弦输出的峰值、并根据需要调整振幅和偏移校正。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-san、  

    6.3.5 自动增益控制 (AGC) 始终启用该 AGC、预计在此 AGC 之上进行连续校准、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-san、

    在 TMAG6180-Q1 中始终启用 AGC 是正确的。  该器件会在上电时开始斜升 AGC、当输出处于 60% FS 目标的容差范围内时停止。  如果 Vcc 在运行过程中发生显著变化、我们可能会看到 AGC 尝试调整振幅。  不过、连续校准会考虑到这一点。  校准应监控 SIN 和 COS 的峰值、然后通过在反正切计算之前应用标量来将这些峰值相互标准化。  目标是使振幅之比等于 1、以便通过反正切计算获得出色的线性度。  只要调整 AGC、我们可能会看到该比率发生一些微小变化、然后会进行更新。

    谢谢、

    Scott