This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:IWR6243:txOutPowerBackoffCode 不影响 Tx 输出功率

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620817/iwr6243-iwr6243-txoutpowerbackoffcode-not-affecting-tx-output-power

部件号: IWR6243

我使用的是运行固件 ES1.1 的 IWR6243 级联(两个芯片)设置、遇到了问题。 尝试使用设置 Tx 输出功率退避时 txOutPowerBackoffCode 、我在频谱分析仪上看不到输出功率级别有任何变化。 无论 I apply 的值如何、输出功率都保持恒定。  

我尝试了不同的值、例如 0328965(所有 TX 均为–5dB)、 657930(所有 TX 均为–10dB)和 1710618(所有 TX 均为–26dB)。 这在帧模式和连续模式下都适用。 我也尝试一次只运行一个 Tx、但问题仍然存在。


我已确认其他设置(例如启动频率或斜率)按预期工作、并反映在频谱分析仪的测量结果中。  

有什么想法为什么它不起作用? 提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请让我联系相关团队成员、明天我将得到答案。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的问题、我假设您使用的是 2x6243 + AM273x 演示随附的 CLI 界面。 很遗憾、本演示不包含 CLI 命令的文档  

    很遗憾、我没有这个演示的开发历史。 我认为是在 SDK 演示中重复使用了 CLI。

    这是我找到的一个老的类似的线程  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/771128/rtos-iwr1443boost-proper-txoutpowerbackoffcode-use

    根据该主题、似乎是  txOutPowerBackoffCode 、命令需要不同类型的输入。

    您可以尝试 e2e 主题中提到的格式吗?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    非常感谢您的答复。 我的客户已确认他们现在有 txOutPowerBackoffCode 可按预期工作、我们可以关闭此主题。

    谢谢您、

    /Wolfgang