This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:调试 AWR1843AOPEVM

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625503/awr1843aopevm-debugging-awr1843aopevm

器件型号: AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVEICBOOST

尊敬的 TI:

我有 AWR1843AOPEVM 电路板。 我能够使用 CCS 编译演示代码、并将使用 Uniflash 的.bin 演示示示例刷写到电路板中。 我还想调试代码。 目前、我不清楚能否在独立模式下调试 AWR1843OPEVM 电路板、还是另外需要 MMWAVEICBOOST。 我假设需要 MMWAVEICBOOST、因为 AWR1843AOPEVM 上没有 XDS110 调试探针。 是否可以使用与 Segger J-link 等兼容的外部调试探针 ARM cortex 直接调试 AWR1843AOPEVM?

谢谢

BR

Marco

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我们建议使用 MMWAVEICBOOST 进行调试。 我们尚未对使用外部调试探针进行测试。

    此致、

    Sreedeep