This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:BOOSTXL-PGA460:噪声定位器 — 已解决

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625728/pga460-boostxl-pga460-noise-locator---solved

器件型号: PGA460

在我的原始文章中、我正在寻找一种使用 PGA460 板检测特定频率下超声波噪声的源/方向的方法。 之所以需要这样、是因为我们在超声波流量计附近有多个阀和工业设备、用于干扰流量计读数。

现场测试后、我已经确认可以将传感器指向不同的方向、并以所需的频率进行突发读取(在本例中为~47kHz)。 该区域中有某些阀门使传感器饱和超过 90dB、并且能够添加隔音材料、防止超声波流量计对附近产生干扰。 20250905_080129.jpg20250905_080110.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    感谢您发帖到传感器论坛并分享测试结果! 我很高兴您能使其正常工作!

    此致、

    ~Alicia