This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:频谱数据

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625726/iwr6843aopevm-spectrum-data

器件型号: IWR6843AOPEVM

请协助提供以下频谱数据。  

  1. 所需的 TX 参数(列出了 DD1494 发送器页面块)
    1. RF 曲线(–3、–20、–40、–60dB 曲线)。 我们需要至少 55dB 的动态范围、最好是 70dB(块 12a-d)
    2. 谐波电平(二次,三次和其他)、我们需要至少 55dB 的动态范围、最好是 70dB(块 21a-c)
    3. 波形参数、脉冲上升时间、脉冲下降时间、脉冲压缩比(假设 50-125)(块 18c-e)
    4. 占用带宽(99%功率带宽)(块 12e)

 

  1. 所需的 Rx 参数(DD1494 接收器页面块)
    1. 杂散抑制电平(块 20)
    2. 互调抑制电平(块 22)
    3. Rx、射频选择性、例如通带曲线(–3、20、60dB 点)(块 11a-c)

 

  1. 一般信息(DD1494 DOD 或 NTIA 页面块)
    1. 单位数量 (DOD 块 8)
    2. 同一环境中的器件数 (DOD 块 9)
    3. 估计成本(每件还是所有器件?) (NTIA 页面模块 7)
    4. POC 信息(DOD 第 12 页)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zai、  

    感谢您的参与,大部分此类信息不能在公共论坛上发布,或由用户驱动。  

    如需更多信息、请联系您当地的 TI 代表。  

    谢谢!

    Blake