This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:询问环境光传感器建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624839/opt3004-inquiry-regarding-ambient-light-sensor-recommendation

器件型号: OPT3004

您好:

我的客户正在寻找用于室内和室外光测量、电池运行的环境光传感器解决方案。

请推荐符合以下要求的 TI 产品:

 -工作电压:1.7-3.4V(与 1.8V、3.0V 和 3.3V 配合使用)

 -电流消耗:越低越好

 -通讯接口: I2C

 -光范围和分辨率:  

    不需要高灵敏度和高精度。

    用于确定室内(室外)是否需要照明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、  

      如果器件必须以 lux 为单位输出、我建议使用 OPT3001。

    如果对于该应用、读数只需简单、更宽的频带和功率密度就足以  进一步节省成本。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn