Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, BOOSTXL-TUSS4470
零部件号: TUSS4470
您好:
我目前遇到了 TUSS4470 的 EMC 抗扰性问题。
在噪声注入测试期间、我们观察到 TUSS4470 驱动器的 INN 和 INP 引脚存在干扰。 噪声注入符合 UNE-EN IEC 61000 4-6 标准、在电源中注入 CDN 和噪声。 150 至 300kHz 之间的频率被驱动器放大、从而导致 Vout 处出现 0.9V 的偏移。 当未施加噪声时、Vout 正常且为 0.2V。 所使用的换能器适用于 40kHz、硬件中存在 EMI 滤波器。
关于传感器连接、我们的电流原理图遵循参考设计、其中 INP 通过 330pF 和 200 Ω 连接、INN 通过电容器连接(根据数据表计算得出,值为 107nF)、连接到信号接地。 我们怀疑共模噪声通过 CINN 的接地连接进入、因为已经测试了各种 EMI 滤波器且没有任何改进。
我测试了 另一种连接以利用差分放大来降低共模噪声、如图所示。 在这种情况下,噪音是不存在的,但似乎感光度较低。 这种连接是否可行? 为什么感性似乎比以前更低?