This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:申请 PGA305 GUI 软件 (PGA305 校准 GUI)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA305, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1616521/pga305-request-for-pga305-gui-software-pga305-calibration-gui

部件号: PGA305
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在联系您以申请对 GUI 软件的访问权限
对于 PGA305 (PGA305EVM)、
我需要它来进行器件评估和校准。

我计划使用 USB2ANY 与 PGA305 通信。
但是、我找到了 PGA305 GUI 的下载链接
提供单个降压转换器。

请提供下载链接
或有关如何获取 PGA305 GUI 软件包的说明?

用途:评估和校准 PGA305
请求的工具:PGA305EVM

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 E2E!

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请接受、以便我们离线讨论。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我已经接受了您的朋友的申请、尽管时间很晚、但请检查一下。
    如果可能的话,如果我们可以在线交换消息会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了一封电子邮件、以便我们可以线下讨论。  

    谢谢、

    Maggie