This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS2100-Q1:SS443A 替代产品

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS2100-Q1, DRV5023, DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626959/tmcs2100-q1-ss443a-replacement

器件型号: TMCS2100-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5023DRV5033

您好、专家:

我是否知道替代 SS443A 的合适解决方案? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    该器件实际上是一个霍尔效应开关、因此与 TMCS2100-Q1 相当。 我认为、如果 DRV5023 需要单极操作、最接近此选项的器件与 DRV5033 类似、如果需要全极操作、则与 DRV5033 类似。

    我希望这对您有所帮助!f

    此致、

    Isaac